This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:客户提出的问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1523084/lsf0108-questions-from-customer

部件号:LSF0108

工具/软件:

您好的团队、

客户在下面列出了一个应用。

电源序列为3.3V (VrefB)-> 1.2V (VrefA)

Q1.如果存在3.3V 电压、则还没有1.2V 电压、还会在 B1处上拉。 A1上是否有漏气?  

问题2: 3.3V 和1.2V 这两个示例都出现了、什么将触发另一侧变为低电平或变为高电平? 这是电平触发还是边沿触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.一部分电流将流入 Vref_B 并从 Vref_A 流出、因此 Vref_A 可能高于0V。这将导致 Ax 上出现高信号。 防止这种情况发生的唯一方法是将 EN 拉至低电平。

    2. LSF 是一个无源开关。 对于0V 至 Vref_A 之间的电压、它用作模拟开关。 对于更高的电压、开关断开、两侧的电压由上拉电阻器决定。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?