This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AVC 器件中是否存在集成下拉电阻器?

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1523007/sn74axc4t774-are-there-integrated-pull-downs-in-sn74avc-devices

器件型号:SN74AXC4T774

工具/软件:

该网站称 SN74AXC 是 SN74AVC 的更新/升级版本

对于 SN74AXC、数据表指出 I/O 上集成了71K Ω 下拉电阻器、因此"如果需要外部上拉电阻器、它不应大于7K Ω 以避免争用"

(较旧的) SN74AVC 器件数据表中未提及下拉电阻。 同样的限制是否也适用于它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您正确的说法是 AVC 器件没有集成的下拉电阻器这意味着对上拉电阻器值没有限制。

    此致、

    Josh