This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:关于 OE 引脚及 CR 延迟电路的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1522769/txb0104-q1-question-about-oe-pin-with-cr-delay-circuit

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV809E

工具/软件:

您好:

OE 引脚是施密特触发输入吗?
我的客户计划将 CR 电路置于 OE 输入端以延迟 OE 时序。 这种行为合适吗? 或对此有任何担心、不建议这样做?

此致、

K.Hiarano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    此器件的 OE 引脚是正常 CMOS 输入、因为它具有 VIL/VIH 阈值。 如果使用 RC 来延迟时序、建议遵循器件数据表中的建议转换率:  



    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加施密特触发缓冲器、或使用电压监控器(如 TLV809E)生成复位信号。 (这样的复位信号也可能对电路的其他部分有用。)