This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102:TXU 仿真等:原产国

Guru**** 2812765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1523707/txu0102-txu-siries-and-so-on-country-of-origin

器件型号:TXU0102

工具/软件:

尊敬的客户

我将在以下逻辑 IC 中使用。

我想告诉我每个设备的原产国/地区。

TXU0102DCUR

TXU0202DCUR     

TXU0304PWR

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Miyabayashi、

    可以通过查看封装标签来识别器件原产国/地区。 下面提供了示例:

    20L:芯片原产地

    22L:原封装厂

    21L:芯片站点国家/地区

    23L:组装国家/地区

    此致、

    Josh