This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:器件型号 SNJ5407J 和 JM38510/00803BCA 查询

Guru**** 2591890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520938/sn7407-part-number-snj5407j-and-jm38510-00803bca-inquiry

部件号:SN7407

工具/软件:

尊敬的 TI 团队、

  零件号 JM38510/00803BCA 和零件号 SNJ5407J 之间是否有任何差异? 是同一个产品吗?

 期待您的答复

此致、
Cassie Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cassie:  

    问题中列出的两个器件具有相同的数据表、因此据我所知、这两个器件之间没有区别。  

    此致、  
    Sudthright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudthright,

    感谢您的答复。

    这两个器件只有不同的器件名称、它们实际上是同一个产品吗?

    此致、
    Cassie Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。  

    此致、  

    Sudthright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sudthright,

    感谢您的答复。 这对我很有帮助。

    此致、
    Cassie Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题 Cassie。  

    Sudthright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的  Sudthright,
    我想再次确认这两款器件是同一款产品、但它们在芯片等级上是否有任何差异? 例如、一个是工业级、另一个是汽车级还是军用级?
    此致、
    Cassie Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cassie:  

    这两个器件都是军用级的。  

    此致、  

    Sudthright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sudthright,

    经过沟通和理解、这两个器件的产品是相同的。 您能帮助我理解为什么它们有不同的名称吗?

    此致、
    Cassie Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cassie:  

    这些产品具有不同的名称、因为它们有不同的包装类型。 希望这能回答您的问题。  

    此致、  

    Sudthright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的  Sudthright,
    感谢您的关注。
    我已经查看了数据表信息、并注意到了 器件型号 SNJ5407J 部件 JM38510/00803BCA 列出的托架类型为"25管"、这表明它们在这方面是相同的。
    您能否告诉我、我可能忽略了两者之间是否有任何具体区别?
    此致、
    Cassie Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我、这两个器件型号是否可以相互替代? 这个问题对我来说非常重要。

    此致、
    Cassie Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cassie:  

    根据数据表、这两个器件之间没有具体的差异、您可能会忽略。  

    此致、  

    Sudthright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、他们可以。 希望这能回答您的问题。  

    此致、  

    Sudthright