This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202-DYY-EVM:连接到 USB 编程器时、TPLD1202-DYY-EVM 是否能够以 Vcc=5V 的电压供电?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202-DYY-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1523649/tpld1202-dyy-evm-can-the-tpld1202-dyy-evm-be-powered-at-vcc-5v-while-connected-to-the-usb-programmer

器件型号:TPLD1202-DYY-EVM

工具/软件:

当 EVM 连接到 USB 供电编程器时、TPLD1202-DYY-EVM 的外部 Vcc 电源输入电压是否为5V? 临时对 EVM 中的 PLD 进行编程后、我需要在5V 下运行它、以便它正确地驱动 EVM 外部的5V 逻辑。 我希望这对硬件来说是安全的。 我想避免对器件进行永久编程并断开编程器、以便为 EVM 提供5V 供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    是-在将 EVM 连接到任何电源之前、请将电路板右侧的电源开关移至 OFF (下部位置)。 向 EXT_VCC 接头添加跳线、并将5V 电源连接到 P2接头块中的 EXT_VCC 引脚。

    在 ICS 中、选择配置按钮旁边的三个点、并将 Power Source 设置为 Target Board。

    现在、您可以使用5V 电源进行编程了。

    此致、

    Ian