This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E 低电平不接近0V

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1524383/txs0104e-txs0104e-low-level-is-not-near-to-0v

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TCA9800

工具/软件:

您好的团队、

客户已使用 TXS0104E 传输 I2C 信号、但发现低电平不接近0V。 内部是否存在任何导致该问题的钳位电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关;低压电平仅由将线路拉低的 I²C Ω 器件决定。

    降低 I²C Ω 电压的一种方法是使用更大的上拉电阻器。 (TXS 已经具有内部上拉电阻;可能根本不需要外部上拉电阻。)

    TCA9800等 Δ I²C 缓冲器能够输出低于其输入电压的电压。