This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:5V 输入和输出

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1521596/sn74lvc244a-5v-input-and-output

器件型号:SN74LVC244A

工具/软件:

您好的团队、

我有一个关于 SN74LVC244A 的5V 输入或输出的问题。 我可以根据建议工作条件的输入电压理解此器件允许5V 输入。 但我认为 SN74LVC244A 的输出无法输出5V  电压、因为建议运行条件下的输出电压为0V 至 Vcc。 我的理解是否正确?

该器件的5V 输入或输出的用途是什么?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出被禁用时、可施加外部5V 电压。 (这种方法有用的应用不多。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    感谢您的答复。 您似乎不是 TI 成员。 您可以邀请 TI 成员来支持我的申请吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    您是对的。 最大输出为3.6V (最大 Vcc)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert-San:

    为什么此器件支持5V 输入或输出?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    支持5V 输入作为过压输入功能。 您可以使用它来向下转换5V -> 3.3V (或更低、基于 Vcc)。  

    至于5V 时的输出电压、您可以参考 Clemens 应答、其中可以在外部施加5V 电压。 该器件无法输出5V 电压。