This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244-Q1:输出电流计算

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244-Q1, UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1519774/sn74ahct244-q1-output-current-calculation

器件型号:SN74AHCT244-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC21750-Q1

工具/软件:

神父:

SN74AHCT244-Q1 持续输出电流 为+/TCA - 25mA、 我们是否有计算该电流的公式?

下面是测试波形,蓝色波形是输出电流,您可以看到电流脉冲峰值为40mA ,时间为40ns ,请帮助检查是否有风险。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    是的、超出绝对最大输出电流可能会损坏器件。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian:

    您是否有有助于计算电流的文档?

    [报价 userid="131812" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1519774/sn74ahct244-q1-output-current-calculation

    SN74AHCT244-Q1 持续输出电流 为+/TCA - 25mA、 我们是否有计算该电流的公式?

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际输出电流取决于负载。 您的负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯:

    它的负载是 UCC21750-Q1 IN+和 IN-、您可以参阅以下规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC21750-Q1输入具有55 kΩ 输入。 输入电流可以忽略不计。

    但也有多个电容器连接到输出端。 电容器最初的行为类似于短路、因此电流仅限制输出的内部阻抗、约为23 Ω。且5V / 23 Ω = 217 mA。

    移除这100 pF 电容器、或在它们和输出引脚之间添加限流电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯:

    关于23 Ω 阻抗、我在数据表中找不到它、您能帮助分享在哪里可以找到此规格吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的输出阻抗为  VOL / IOL = 0.44V / 8 mA = 45 Ω。典型值约为该值的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯:

    客户表示 SN74AHCT244-Q1持续输出电流 为+/BU、但不包括浪涌电流、- 25mA 能否帮助提供浪涌电流? 他们认为 40mA 和40ns 的浪涌电流对于此器件是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有当总容性负载小于约70 pF 时、才能超过绝对最大额定值。 这种情况并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助提供更详细的文档来帮助客户理解? 谢谢。