This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS373-Q1:VT (负开关阈值)、3.3V

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1524982/sn74hcs373-q1-vt--negative-switching-threshold-at-3-3v

器件型号:SN74HCS373-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们要检查  3.3V 时的 VT–(负开关阈值)。 (最小值和最大值)

顺便说一下、当 Vcc = 4.5V 时、最小值和最大值为0.9V 和2.2V。 您能告诉我为什么它具有较大偏差吗? 该值的直方图? (如果是机密数据、您可以离线发送给我、 roy.chou@ti.com)

此致、

Roy