This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXCH8T245:VCCB 电源引脚

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1525429/sn74lxch8t245-vccb-power-pins

器件型号:SN74LXCH8T245

工具/软件:

您好、我正在研究我们是否可以使用此器件来替换 Onsemi/Fairchild 74LVX3245MTCX (8位5V 至3.3V 电平转换)、

原始器件的引脚23描述为 NC、因此我们在印刷电路板设计中没有连接该引脚。

除此引脚分配外、上述器件看起来是直接替代器件。

我的问题是该器件上在内部连接了引脚23和24、如果是这样、如果我们将引脚23保持未连接状态(即 VCCB 仅来自引脚24)、它是否可以正常运行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个引脚都连接到内部 VCCB 电源轨。

    只连接一个引脚可能可以正常工作、但不能保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    非常感谢。