This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:10.1.1启用时间

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1524549/sn74lvc16t245-10-1-1-enable-times

器件型号:SN74LVC16T245

工具/软件:

大家好!

我想确认关于"10.1.1"。使用条件为 Vcca=3.3V、Vccb=5V

它定义如下、但传播延迟(DIR 至 A)和(DIR 至 B)在哪里定义?

我在相关的 E2E 上看到了答案、但我无法很好地理解。

(+) SN74LVC16T245:有关数据表的问题第10.1.1节-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

例如、如果我想了解 tPZH (DIR 至 A)、可以参考以下时间吗?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;DIR 和/OE 控制输入的行为方式相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryusuke、

    我同意克莱门斯的回应。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、约书亚和克莱门斯、

    感谢您的答复。

    我理解(DIR 至*)应指来自输入的 NOE。

    如果上述正确、我是指下面公式的左侧还是右侧?

    我认为该公式的内容与7.8开关特性的参数不匹配:VCCA = 3.3V±0.3V

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件是不同的。 关于第7.8款、见图3。 第10.1.1节中的公式适用于不同的情况、当沿另一个方向传输的信号也具有不同的值时。 例如、如果方向最初是 A 到 B、输入和输出引脚都为低电平、并且方向已切换、那么您首先必须等待引脚 B 停用、然后等待低电平 B 信号传播到 A。这种情况实际上不会发生、因为您不希望两个器件同时驱动线路。