This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT245B:关于引脚 A1至 A8以及 B1至 B8输入电压的绝对最大额定值

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1523970/sn74abt245b-about-the-absolute-maximum-ratings-of-pins-a1-to-a8-b1-to-b8-input-voltage

器件型号:SN74ABT245B

工具/软件:

你好、团队  

我会问以下问题。

①:IC 的引脚 A1至 A8和 B1至 B8上输入电压的绝对最大额定值是多少?

②:哪个引脚是 I/O 端口?

③:对于 A1~A8、B1~B8、我应参考哪个 VI 或 VO 值?

数据表第3页上的绝对最大额定值如下:

输入电压范围、VI (I/O 端口除外):−0.5V 至7V

应用到任一处于高电平或断电状态输出的电压范围、VO:−0.5V 至5.5V

 

在数据表的 VI 中写入了"(I/O 端口除外)"、但我不理解 I/O 端口所指的端子。   

最好的考虑

Tomita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.5V (因为当用作输入时、输出被禁用)。

    2. A1至 A8和 B1至 B8。

    3. 当 I/O 端口是处于高电平状态的输入或输出时,适用 VO 等级。 当 I/O 端口是处于低电平状态的输出时、流入引脚的电流必须限制在建议 IOL 的两倍 (说 SNOA004)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ladisch

    感谢您回答我的问题。

     

    下面的情况如何?

    发送方向为 A1B1 (表示 OE 为低电平、DIR 为高电平)、B1输出高电平。 A1和 B1的绝对最大额定值是多少?

     

    最好的考虑

    Tomita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这两者、均为5.5V