This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:数据表中的 VOH、Vol、VIH 和放大器;ViL 缺失参数

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1525121/lsf0102-voh-vol-vih-vil-missing-parameters-in-datasheet

部件号:LSF0102

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我很期待在我的设计中加入 LSF0102QDCURQ1电平转换器、并希望对处理器到电平转换器、传感器到电平转换器之间进行直流分析、以检查兼容性。 但我在电平转换器的数据表中找不到 VOH、Vol、VIH 和 Vil 等参数。 是否可以找到这些值? 或者您是否可以共享包含这些数据的任何文档。 为了提供有关转换的额外数据、我们将从1.8V (处理器侧)转换为3.3V (传感器侧)、并将在 I2C 总线上使用。

谢谢你。 我期待您的快速响应。

此致、

Srujan L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 没有输入或输出缓冲器。 对于低于 Vref_A 的电压、LSF 用作模拟开关。 当电压高于 Vref_A 时、开关为开路、输出电压由上拉电阻器决定。

    如需   更多信息、请参阅 TXS/LSF 的影响 VOL 的因素和 LSF 的 Logic Minute 视频。