This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202-DYY-EVM:GPI (2)"EXT CLK0"限制为最大 3.6V?

Guru**** 2571615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1526137/tpld1202-dyy-evm-is-gpi-2-ext-clk0-limited-to-3-6v-max

器件型号:TPLD1202-DYY-EVM

工具/软件:

在 EVM P2 附近的丝印上、显示“EXT CLK0 3V6 Max“。 该输入引脚实际上限制在最大 3.6V ? 或者、在 3.3V 电源供电时的最大电压是 3.6V。 通过 5V 电源供电时的最大电压是多少?

 在断开编程器电缆的情况下、我在 EVM 中运行了一个永久编程的器件。 我使用外部电源运行的 EVM 为 3.3V 和 4.8V。 我需要 GPI (2) 来接受具有不同占空比的 5V 150kHz 方波(由另一个以 5V 电压运行的 TI EVM 生成)。  

谢谢、

Chris Stell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    引脚输入不会限制在 3.6V。 上述警告是指引脚本身将达到的最大值 输出  编程期间。 在编程过程中未连接引脚、您仍然可以放心地对引脚施加 5V 电压。