This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC8T138-SEP:1.2V 的 VCC 特性

Guru**** 2583275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SC8T138-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1526776/sn54sc8t138-sep-vcc-characterization-for-1-2v

器件型号:SN54SC8T138-SEP

工具/软件:

我想将该器件用于 1.2V 系统 (VCC、输入和输出使用 1.2V)、乍一看、该器件似乎支持这种情况。 但是、在查看所有电气规格和图表时、它们并不总是包含 1.2V 作为选项。 似乎该器件针对该电压电平的表征不明确。

您能否确认 SN54SC8T138-SEP 器件完全支持 VCC = 1.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matias:

    是、此部件支持 VCC 1V2

    此致、

    Owen