This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-Q1:LED 指示灯电路

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1526723/sn74lvc1g07-q1-led-indicator-circuit

器件型号:SN74LVC1G07-Q1
主题中讨论的其他器件:TPL7407LA

工具/软件:

尊敬的团队:

我想知道我们是否有很好的解决方案可以替代以下解决方案。

www.ti.com/.../scaa142.pdf

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 熄灭时、驱动器必须能够承受 24V 电压。 TPL7407LA 等器件集成了多个晶体管、但对于单通道、普通晶体管是最简单的解决方案。