This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:应用问题 NCSI 时钟

Guru**** 2513905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528650/sn74lvc1g17-application-question-ncsi-clock

器件型号:SN74LVC1G17

工具/软件:

您好的团队、

该器件是否支持以下要求? 无法找到数据速率相关信息。 还是我们有更好的选择?

1. VCC = 3.3V

2.支持 100MHz

3. tpd 低,优于 4.6ns  

延迟时间是否与 tpd 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    TPLD 应能够支持此请求。 Tpd 是延迟时间(传播延迟)。  

    此致、

    Malcolm