This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT241:数据表中的拼写错误

Guru**** 2893490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528557/cd74act241-typo-in-datasheet

器件型号:CD74ACT241

工具/软件:

图 3-2 和 3-3 与该器件的数据表中有关引脚 3 的表 3-1 相矛盾

这些图中显示引脚 3 命名规则为 2Y0(与引脚 9 相同)。  

表 3-1 显示了引脚 3 命名规则为 2Y3。

图中明显缺少引脚命名规则 2Y3、这意味着引脚 17 上的缓冲器输入 2A3 没有输出。  这还意味着有 2 个输出(引脚 3 和 9、都是 2Y0)、与引脚 2 (1A0) 上的缓冲器输入相关联。

请确认图 3-2 和图 3-3 中引脚 3 (2Y0) 的命名规则有错误、应如表中所示为 2Y3。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 74xxx241/74xxx244 器件都使用标准引脚排列。 表 3-1 正确;图 3-2 和图 3-3 错误。

    CD74xxx 器件是 1998 年从 Harris Semiconductor 获得的、引脚排列图是旧数据表的扫描结果。 显然,这些错误已经存在了很长一段时间。