This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08:更高的输出电流

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1526360/sn74ahct08-higher-output-current

器件型号:SN74AHCT08
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08、 ISOM8110

工具/软件:

团队、

TI 是否有其他与门 IC 与“SN74AHCT1G08DBVR"引“引脚对引脚兼容且输出电流更高、从 8mA 增加 到大约 10mA (至少为 9mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    还有一个条件:Vcc 应保持在 4.5V 和 5.5V 之间。我们希望避免电路板重新布局、因此不能将 Vcc 更改为(例如 3.3V)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 P2P 器件。 SN74LVC1G08 需要更高的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助检查“SN74AHCT1G08DBVR"在“在以下条件下是否足够?
    我认为 建议条件表中的 8mA 输出电流限制是环境温度 (Ta) 为 125°C 造成的 。 如果环境温度降至 100°C 、IOH 电流可能会增大。

    我们还交叉检查了绝对最大输出电流、即 25mA 。 我们使用的条件似乎比该限值低一小部分裕度。
    目前、我们使用 SN74AHCT1G08DBVR 来驱动光耦合器、但我们需要将输出电流增加到约 9mA 至 10mA  。
    我想知道这款 IC 是否能够承受这种情况。
    谢谢你。

     

    • IOH 或 IOL = 9mA ~ 10mA
    • Ta = 80°C ~100°C
    • VCC = 4.97V ~ 5.7V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表建议您不要尝试从输出端消耗超过 8mA 的电流、这是可以保证最大压降的最高电流。 如果消耗更多电流、压降会更高:

    数据表指定了在 高达 8mA 的负载下最坏情况下的输出电阻为 87.5Ω(高电平)或 55Ω(低电平)。 您可以假设在 10mA 时、它不会大得多。

    (为什么光耦合器需要这么大的电流? 增加电流会加剧热性能下降。 ISOM8110 等器件需要更少的输入电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道电压降会随着输出电流的增加而增加。
    在 Ta = 100°C 的情况下、计算得出的结温 Tj 为:

    TJ = 100°C +(10mA)² × 87.5Ω× 180.5°C/W = 101.58°C

    在 10mA 输出电流条件下、Tj 结果 (101.58°C) 似乎远低于 Tj 最大规格 (150°C)。

    您能否确认此计算是否正确? 我们是否需要考虑任何其他规格?

    此外、我们如何估算此 IC 的寿命?
    您能否确认 IC 是否能够在以下条件下可靠运行?

    • 环境温度 (Ta):80–100°C

    • 输出电流 (Iout):10mA

    • 电源电压 (Vcc):4.97–5.27 V

    • 所需寿命:48,000 小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tj 估算值正确。

    有关寿命估算、请参阅 可靠性 及其各小节。 只要您远离绝对最大额定值、您就会很安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能否帮助确认该功能是否在 10mA 输出电流下正常运行?

    该 IC 是否有任何会限制其在 10mA 输出电流下的运行的保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 10mA 时、它将正常运行、但  可能会超过 VOL 和 VOH。

    10mA 或任何其他电流没有保护功能。 (如果超过 25mA,器件可能会损坏。)