This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT8986:有关 SN74LVT8986PM 的热查询

Guru**** 2813945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1524425/sn74lvt8986-thermal-enquiries-with-regards-to-sn74lvt8986pm

部件号:SN74LVT8986

工具/软件:

您好、

我们正在寻找以下参数来进行 SN74LVT8986PM IC 的热评估:

    1. 最大值 这种情况 结温(其中确保元件的功能)
    2. θ JC(结至外壳的电阻)、单位为摄氏度
    3. θ JB(结至电路板的电阻)、单位为摄氏度

这些信息是否可供我们使用? 谢谢你。

此致、

JUWIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juwin:

    1A。 最大结温为 150°C

    b、c 我将需要提交一张票来获得此信息,这需要~2 周的时间回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert

    感谢您的回复 (1a)。 当有 (1b) 和 (1c) 的响应时、务必告知我们!