This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16373A:需要 IBIS 模型来仿真和分析信号强度

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1527764/sn74lvc16373a-need-an-ibis-model-to-simulate-and-analyze-the-signal-strength

器件型号:SN74LVC16373A

工具/软件:

尊敬的团队:

  我正在处理这个工程 、在这里需要分析和仿真通过 NXP 处理器连接的 D 型锁存器的信号完整性。

您能分享我在哪里可以下载 D-latch 的 IBIS 模型吗?

P/N: SN74LVC16373ADGGR  :  (TSSOP-48) 封装

提前感谢

此致

Saranraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saranraj:

    产品文件夹中提供了 IBIS 模型。  

    向下滚动至“设计和开发“、即可下载 IBIS 模型。