This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:用于 800mm 电缆延长的 I2S 转接驱动器。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC125, SN74AUC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1527932/sn74lvc125a-i2s-redriver-for-800mm-cable-extension

器件型号:SN74LVC125A
Thread 中讨论的其他部分:SN74AUC125SN74AUC34

工具/软件:

尊敬的先生:

 我的客户需要将其 I2S 长度延长到 800mm 以连接两个 PCB 板。 SN74LVC125 是否适用于 1.8V I2S 应用? 或者对于 I2S 缓冲器有任何其他建议? 或者、他们必须为其应用选择差分解决方案? 谢谢。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 1.8V 时、AUC 系列(例如 SN74AUC34、SN74AUC125)具有最高的驱动强度。