This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A:我们是否可以将 SN74LVC16244A 用于图像传感器?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1527690/sn74lvc16244a-can-we-use-sn74lvc16244a-for-image-sensors

器件型号:SN74LVC16244A

工具/软件:

Hallo:)
我有一个具有并行接口的图像传感器 — 12 位数据线、HSYNC vsync 和像素时钟。
我的问题是我们是否可以将 SN74LVC16244A 用于图像传感器。 4 条 4 信号线是否同步? 我计划永久将输出使能保持接地。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件不计时。 但通道具有非常相似的传播延迟。