This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:有关 SN74LVC1G125 修改后的库的问题。

Guru**** 2586585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1525833/sn74lvc1g125-question-about-sn74lvc1g125-modified-library

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

大家好:

我的一位客户面临着与以下主题相同的问题。
e2e.ti.com/.../sn74lvc1g125-spice-model-not-showing-high-impedance-state-when-oe-is-disabled

请你给我下面的答复。

我导入了修改后的库、

SN74LVC1G3010.SN74LVC1G125.cir

上面的哪个螺纹推荐了一个。

已修改库的符号形状为矩形而非三角形。 所以我认为导入成功了。
但仿真结果并未改变。

我认为我的进口方式可能是错误的。 我的导入方法是在 PSpice for TI 的“Tools"标签“标签下的“Generate Part“窗口中开始的。

这种方式是否正确?

我可以再问一个问题吗?

SN74LVC1G125 可以在 TINA-TI 上仿真?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-San:

    我不知道为什么它不起作用。 我会仔细检查一下模型。  

    能够在 TINA-TI 中使用的。 我们所有的模型都应在 PSPICE 或 TINA 中工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢您的答复。

    我将等待您的双重检查结果。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢 您的支持。

    我可以再问您一个问题吗?
    SN74LVC1G125 器件时、它们正在尝试在 TINA-TI 上进行仿真。

    但他们无法在 TINA-TI 窗口右上方的器件搜索窗口中找到该器件。
    您能告诉我如何查找和放置  SN74LVC1G125 吗?  
    是否需要导入逻辑?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    相同的模型应能够在 TINA 中使用。 您可能必须转换文件类型并将其导入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢您的支持。

    您 是否检查了 SN74LVC1G125 PSpice 模型? 当/EN 为高电平时、输出模式是否会变为三态?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我确实检查了模型、它 对我很有用。 您能分享您的原理图吗?  

    此外、请仔细检查您的输入信号。  

    /OE = 1:y = A

    /OE = 0:y =高阻态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢您的双重检查。

    我认为 SN74LVC1G125 的正确操作如下。

    /OE = 0:y = A

    /OE = 1:y =高阻态

    我附上了原理图和波形。

    在我的仿真中、当/OE = 1 时、Y=低电平、而不是 Hi-Z。

    您能看一下随附的文件吗?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC1G125PSpiceSchematic061725.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    很抱歉、您输入的是正确的、我键入了错误的/OE 引脚、但我以正确的方式进行了测试。 请参阅我的下图。  

    测试 I 时、V (y) 始终导通、R1 上的电流较低。  

    请注意、这不在 PSPICE 中、因为我的许可证似乎已经过期。 我正在努力让它焕然一新。  

    但是、不同的仿真器应具有相同的结果。 您能否再次检查您是否仍在使用正确的型号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我与一位同事交谈、似乎将模型导入到 PSPICE 并不容易。 必须经历不同的验证过程。 有一个很好的机会,你导入模型的方式仍然是相同的“坏“模型。  

    我使用的模拟器是 QSpice、它是一个基于 LTSpice 的免费软件。 如果可以、您可以尝试通过 QSpice 进行仿真、看看是否仍然得到了错误的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢您的大力支持。

    在我这边,我得到了同样的结果,我所附的波形上一篇文章
    我在 PSpice for TI 中使用了原始 SN74LVC1G125 模型(符号形状为三角)时。

    我想确认以下内容。

    “PSpice for TI 中的原始 SN74LVC1G125 模型(符号形状为三角)运行正常“

    这是否正确?

    如果这是正确的、那么我们的设置肯定有问题。

    您是否知道错误可能在哪里?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我认为解决问题的唯一方法将在 TI 一方。  

    我需要制作一个工单来更新模型、并让我们的建模团队最终将正确的模型上传到 PSPICE 库。 您似乎无法在本地将模型上传到 PSPICE、必须使用库中的模型。  

    平均而言、您是否尝试过 TINA 或 QSPICE 建模、因为正如您在我的屏幕截图中所看到的、在 QSPICE 中、模型工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢您的答复。

    我知道 TI 原始的 SN74LVC1G125 模型不适用于 PSpice for TI。
    您是否有计划修复模型错误?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    Albert 已提交此模型的机票以供修正。