This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:关于 OTP 合规性后对封装进行戳记

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528888/tpld1201-regarding-the-stamping-of-packages-after-otp-compliance

器件型号:TPLD1201

工具/软件:

您好的团队、

贵公司遵守 OTP 后、我们已确认您可以提供自定义型号。

但是、您是否也可以在定制包装时更改包装上的标记?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我将与我们的封测站点核对此信息、并返回给您一个答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的支持。

    请确认。

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    这些器件不包含符合客户 OPN 的定制顶部器件标识。

    客户 OPN 将列在包装盒和器件卷带上、但不包括器件本身。

    此致、

    Owen