This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:有关某些应用

Guru**** 2524060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528527/tpld1201-about-some-application

器件型号:TPLD1201

工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望使用该器件实现以下功能。

输入 5 μ s 的下降触发信号、输出转换为 1ms、需要从 3.3V 转换为 5V

1.是否有内置 OSC?
2、IO 是否可以随电源变化,是否是简单的单电源输入? (核心电源与 IO 电源相同)
3.首先要做的是将 5 μ s 转换为 1 毫秒脉冲输出。 TPLD1201 是否正常?
4、如何发展功能? 请提供开发工具
5.加载 PLD 后更适合烧录固件。 您是否有详细的燃烧过程/工具?