This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC126:OE 引脚特性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC126, SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1526290/sn74ahc126-oe-pin-characteristics

器件型号:SN74AHC126
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G126

工具/软件:

您好、  

我们计划 在设计中使用 SN74AHC126 器件。

我们的电源架构会有两个 3.3V 电压、分别称为 3V3_A 和 3V3_B。

3V3_A 将为主 MCU 和这个缓冲区供电  

3V3_B 将为该缓冲器的辅助 MCU 和 OE 供电。

UART 是 MCU 之间的通信接口、 这两条 MCU UART 通信线路之间将考虑使用此缓冲器。

查询: 未 提供 3V3_B 时、经由辅助 MCU 经由 UART 线路经由 3V3_B 电源网是否有任何漏电压?

此致

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 OE 为低电平、3V3_B 器件就不会看到任何电压。

    为了防止 OE 悬空、它需要一个下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过 3V3 的 4k7 电阻器提供 OE。 提供下拉电阻将产生电压电阻。

    建议的下拉电阻值是多少?  

    在测试阶段、我们在此缓冲器中仅使用 2 个通道。  未使用的 输入和输出是否会产生任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定哪个电源为 126 供电、哪个电源连接到 OE。 如果它们相同、那么这是可以的。

    SN74LVC2G126 具有两个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片从 3V3_A 供电、OE 从 3V3_B 供电

    3V3_A 将始终存在。  

    3V3_B 将按需供电。

    当 3V3_B 不存在时,是否预计 3V3_B 会有任何泄漏电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚不会有漏电流流入或流出。

    但 OE 引脚不得悬空。 通过弱下拉电阻将 OE 连接到 GND、并将其直接连接到 3V3_B