This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT14:SN74AHCT14N、SN74LS14N

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1529642/sn74ahct14-sn74ahct14n-sn74ls14n

器件型号:SN74AHCT14

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们正在寻找 DM74ALS14N (Fairchild Semiconductor) 的替代产品、在检查过程中我们发现 SN74AHCT14N 和 SN74LS14N 器件 (TI) 为替代产品。

在数据表验证过程中、我发现  实际零件和替代零件之间的逻辑符号存在差异。

 下面的 DM74ALS14N 符号和功能表

 

SN74AHCT14N、符号和功能表

 下面的 SN74LS14N 符号和功能表

问题:

1.符号不同,符号表示 IC 是反相还是同相施密特触发器,对吗?


2.根据我的理解、DM74ALS14N 是反相施密特触发器、而 Texas 部分是同相施密特触发器、对吧?


3.根据数据表表格、两者执行反相功能、但符号不同(DM74ALS14N 具有反相施密特触发、而 Texas 部分具有同相施密特触发符号)。 我们是否可以考虑将德克萨斯州器件作为替代器件?

谢谢、

Ramkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Fairchild 符号显示下降边,这表示反相缓冲区。 但输出中的气泡也表示反转、因此不清楚是存在一个还是两个反转。

    2.所有器件均为具有施密特触发输入的反相缓冲器。

    3. TI 部件可以替换  DM74ALS14N。 一些电气特性可能会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的澄清。 Fairchild 和 TI 器件之间的气泡使用没有差异。 我的怀疑是 TI 器件显示的同相符号是正确的、那么它只需要执行施密特触发函数、而无需正确进行反相? 下面是参考资料。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 显示了用于反转的气泡、器件进行反转。 功能表正确。