This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4094:tpd @VCC = 3.3V

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1526856/cd74hc4094-tpd-vcc-3-3v

器件型号:CD74HC4094

工具/软件:

您好、

当 VCC = 3.3V 时、tpd 是什么?

我想使用线性插值、但我认为我不能使用线性插值、因为 VCC = 2V 和 4.5V (6V) 之间没有线性。 如果有其他计算方法、请告诉我。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993726/faq-what-are-the-performance-specifications-of-the-hcs-logic-family-at-3-3v-operation

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 2V 和 4.5V 值进行线性插值。 (该特性在低电压下变得比线性更差,因此可以安全地进行估算。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    感谢您的答复。

    您能告诉我当 VCC = 2V 时 tpd 的典型值 (cp 到 qn) 吗?

    我想知道 3.3V 时 tpd 的典型值 (Cp 至 qn)。 我希望 2V 下的数据作为信息、以便进行线性插值。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定此参数。 最坏情况下的值为 195ns、这就是设计电路时必须使用的值。