This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC107:询问器件 CDM ESD 分类等级

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528971/cd74hc107-ask-for-device-cdm-esd-classification-level

器件型号:CD74HC107

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户希望了解 CD74HC107M96 的 CDM ESD 分类等级。

请您帮忙提供吗?

谢谢、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    HC 系列的 HBM = 4kV 且 CDM = 2kV