This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:SPICE 模型有缺陷

Guru**** 2583765 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14, SN74AC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528733/sn74ac14-defective-spice-model

器件型号:SN74AC14
Thread 中讨论的其他器件:SN74HC14

工具/软件:

我认为 SC74AC14 的 SPICE 模型 (如产品页面所示)  存在一个关键缺陷:`RA`和`RB`的值有效地将输入引脚短接至地。

*当我尝试 使用 SC74HC14 模型模拟施密特逆变器振荡器时,它的工作原理符合预期。

* 当我使用 SC74AC14 时,输入吸收所有的回送 电流,我的电容器不充电,器件在其 VCC 上消耗 Ka 电流。

.title KiCad schematic
.include "SN74AC14.cir"
.save all
.probe alli
.probe p(XU1)
.probe p(R2)
.probe p(C1)
.probe p(V1)
.tran .05u 2m
XU1 /out /in +3V3 GND SN74AC14
R2 /in /out 1k
C1 /in GND 100p
V1 +3V3 GND DC 3.3
.end

如果 I DIFF SN74HC14.cir 和 SN74AC14.cir、可以看到前者 将参数 RA 和 RB 设置为 240000000(即 2.4e+07)。 后者将这些参数设置为 2.5e-05。  我不确定正确的值、但 如果我从指数中删除减号、仿真会成功。

$ diff -u SN74HC14.cir SN74AC14.cir
--- SN74HC14.cir	2020-01-13 09:13:22
+++ SN74AC14.cir	2020-01-13 09:05:28
@@ -1,5 +1,5 @@
 ********************************************************************************
-* SN74HC14.cir
+* SN74AC14.cir
 * 2.0
 * 2019-11-14 00:00:00
 * Texas Instruments Incorporated.
@@ -30,36 +30,36 @@
 *
 *
 ********************************************************************************
-*                                 SN74HC14
+*                                 SN74AC14
 ********************************************************************************
-.SUBCKT SN74HC14 Y A VCC AGND
-XU1 Y A VCC VCC AGND LOGIC_GATE_2PIN_OD_HC_1i_NAND_PP_ST_SN74HC14
+.SUBCKT SN74AC14 Y A VCC AGND
+XU1 Y A VCC VCC AGND LOGIC_GATE_2PIN_OD_AHC_1i_NAND_PP_ST_SN74AC14
 .ENDS





-.SUBCKT LOGIC_GATE_2PIN_OD_HC_1i_NAND_PP_ST_SN74HC14 OUT A B VCC GND
+.SUBCKT LOGIC_GATE_2PIN_OD_AHC_1i_NAND_PP_ST_SN74AC14 OUT A B VCC GND

 .PARAM VCC_ABS_MAX = 7
 .PARAM VCC_MAX = 6
-.PARAM RA = 240000000
-.PARAM RB = 240000000
-.PARAM CA = 1e-11
-.PARAM CB = 1e-11
-.PARAM ROEZ = 5000
+.PARAM RA = 2.4e-05
+.PARAM RB = 2.4e-05
+.PARAM CA = 2.8e-12
+.PARAM CB = 2.8e-12
+.PARAM ROEZ = 2000
 .PARAM COEZ = 3e-12
 RA  A  GND {RA}
 RB  B  GND {RB}
 ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    看来你是对的。 您现在可能可以删除负面的迹象。  

    我会了解我是否能找到实际的正确值并最终将新模型正确上传至网络。