This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:当电压缓冲器串联时的灌电流和拉电流能力。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528703/txu0104-sink-and-source-current-capabilities-when-voltage-buffers-are-in-series

器件型号:TXU0104

工具/软件:

嘿、我正在设计一个电路、该电路在某些器件中用作电平转换器、在电路的其他部分中用作电压缓冲器。 该电路旨在在电路副本之间传递信号。 这些电路设计为在制造阶段接收或发送信号、并在两个板之间通过一条专用线路发送信号。  

我们担心的情况是两个电路板都意外设置为沿该线路发送输出。  

该器件是否能够灌入该器件能够输出的大小相同的电流? 端子电压? 或者、我们是否需要实施一些措施、以防止一个电压缓冲器的输出被输入到另一个电压缓冲器的输入或输出端?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第 7.3.3 节规定:

    该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大、而不会损坏器件。

    添加限流串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我理解。  

    我们应该考虑的电流值是 25mA 的最大输出电流和–20mA 的最小输入电流。  

    这是每通道正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、输入电流不流动。 这些规格针对每个引脚。

    5V / 25mA = 200Ω、因此请使用 220Ω  或更高版本以确保安全。