This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54ACT74:THETAJC 信息

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CD54ACT74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1522320/cd54act74-thetajc-information

部件号:CD54ACT74

工具/软件:

您好:

对于 PN CD54ACT74 封装 J、我要查找 THETAJC、底部值。  在数据表中、此封装 列为可订购产品、但未列出温升信息。  是否提供此信息?

谢谢、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、  

    您要查找的信息可能位于以下链接: http://www.ti.com/lit/SPRA953。  

    希望这有所帮助。  

    此致、  

    Sudthright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudthright,

    感谢您的信息。  我查看了文档、但它只说明了 TI 测量的各种热阻之间的差异。  元件数据表不提供 CERDIP J 封装的任何信息、我要特别查找 THETAJC、底部 b/c。这是一个航天应用、导致 thetaJA 无法使用。  是否可以测试此部件以确定此信息?

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    我们需要请求这些信息。 这些数据通常需要两周的时间才能返回给我们。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    您是否收到了信息?

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    我还没有得到信息。 TI 刚刚开始重新安排内部处理这些信息的方式。 我们有一位专门的员工为我们生成热数据、但现在看起来我们需要自己生成热数据(无论如何,目前还有点不清楚)。 我可能需要一些时间才能将这些信息提供给您。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    以下是您请求的信息:  

    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 33.9.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 68.5.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 27.4.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 63.8.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 15.5.

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malcolm!