This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:TI PCN# 20220928001.1 查询

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1530643/sn74lvc1g08-ti-pcn-20220928001-1-inquiries

器件型号:SN74LVC1G08

工具/软件:

尊敬的德州仪器 (TI) 团队:  

我撰写本文以询问有关 PCN# 20220928001.1 (添加 Cu 作为所选器件的替代电线基极金属)的问题
变更通知/样品请求)。   


我们的终端客户 Medtronic 正在审查此 PCN、他们有一些问题需要您的建议。  

  • 请提供材料从黄金变为 Cooper 时不会对产品产生影响的理由。  
  • 请提供器件 SN74LVC1G08DBVR 的合格证书
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ched:

    1.在 PCN 的底部应该包含新器件已通过且符合的所有鉴定。  
      美敦力认为应该列出哪些影响? 不应更改功能。  

    2.不适用于商业设备,仅适用于符合汽车标准的设备。