This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:需要 COD (国家/地区 of diffusion)

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1527717/txb0304-cod-country-of-diffusion-required

器件型号:TXB0304

工具/软件:

尊敬的 TI:

器件 TXB0304RUTR 的 COD((国家/地区 of 弥散)是什么?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    此信息在包装标签上提供:

    下面提供了示例:

    20L:芯片原产地

    22L:原封装厂

    21L:芯片站点 国家/地区

    23L:装配 国家/地区

    谢谢、
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我让我的客户检查他们的包装标签、但没有 CCO 详细信息。  请查看封装标签的图片。

     此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TXB0304RUTR 的 CCO 是德国。

    谢谢、

    插孔