This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD-ICS:配置概要原理图不包括组详细信息

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1531376/tpld-ics-configuration-summary-schematic-diagram-does-not-include-the-group-details

器件型号:TPLD-ICS

工具/软件:

您好:

配置摘要 pdf 是一个很好的功能。

但是、我觉得在各组(如果有)的示意图中缺少生成能力、这就像文档中描述的相应元素一样缺乏。

是否可以在更高版本中添加此项?

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cl é ment,

    感谢您的反馈、我一定会将其转发给我们的团队、看看我们能做些什么。

    如果我不得不猜测、我们的实施方案可能与 Malcolm 使用一个大原理图视图来处理此应用手册示例电路图的方式类似、那么各个小组就会展开讨论。

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SCLA082

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    谢谢。

    这肯定是我期待看到的,但很惊讶,它不是。

    尽管在任何图中都有效地显示了组元素输入/输出/配置、但现在感觉很奇怪。

    Cl é ment