This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT241:ESD 等级?

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1531104/sn74act241-esd-ratings

器件型号:SN74ACT241

工具/软件:

您好、与此设备上的客户合作。 他们需要 ESD 等级。 数据表中不提供任何内容。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanhan:

    对于 HBM/CDM、该器件的电压应为+/–2000V

    此致、

    Malcolm