This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SLC8T245-SEP:2 位电平转换器器件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SLC8T245-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1531471/sn54slc8t245-sep-2-bit-level-translator-part

器件型号:SN54SLC8T245-SEP

工具/软件:

您好、

我正在查看适用于航天级应用的 2 位电平转换器器件。 你能告诉我吗? 如果没有可用的航天级、我需要它具有–55°C ~ 125°C 的工作温度范围 。 请给我建议一个部分,它将对我们更有帮助。 期待您的答复。

此致、

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    除了 SN54SLC8T245-SEP 之外、我们没有航天级电平转换器。 如果您需要支持–55°C 至 125°C 温度的 2 位器件、请查看 SN74LVC2T45- EP。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您提供的信息。

    此致、

    Dinesh