This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08-Q1:终止完成确认请求

Guru**** 2542290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1531600/sn74ahc1g08-q1-termination-finish-clarification-request

器件型号:SN74AHC1G08-Q1

工具/软件:

我收到了 2 个有关器件型号 SN74AHC1G08QDBVRQ1 的 PCN、从 2023 年 (PCN# 20231219000.1) 开始、该器件可能在新的 CDAT 站点上使用纯锡、但从 2025 年开始、该器件指出该器件不可能使用纯锡 (PCN #20250212005.2)。 查看此器件认证的 MDS 部分、我只能看到 NiPdAu 终止的可能性、但 2023 年的 PCN 让我感到困惑。 有人可以确认 SN74AHC1G08QDBVRQ1 是否具有纯锡端接表面处理的潜力?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shannon、

    是的、CDAT 的 DBV 封装具有 100%哑光锡铅涂层。

    此致、

    Malcolm