This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:上升和下降时间

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1529582/txu0104-rise-and-fall-time

器件型号:TXU0104
主题中讨论的其他器件: TXB0304

工具/软件:

您好团队:

当 VCC = 1.8V 时、TXU0104 的上升和下降时间是多少?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于负载。 请参阅 【常见问题解答】逻辑器件的输出转换速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我同意克莱门斯。

    如果您还有其他问题、敬请告知我们。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua-San、

    客户想知道为什么 TXU0104 数据表没有上升/下降时间?

    不过、TXB0304 数据表的上升/下降时间如下所示。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我们的大多数数据表都只具有传播延迟和启用/禁用时序参数。 TXU0104 属于这一类别。

    此致、

    Josh