This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E 至 MAX7317 SPI 25MHz

Guru**** 2470080 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1533033/txs0104e-txs0104e-to-max7317-spi-25mhz

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXU0104

工具/软件:

我们目前正在设计一个将 TXS0104E 连接到两个 MA317X7S 的电路板。 TXS0104E 的输入是 SPI 线路、来自 I/O 连接器、该连接器通过一些电缆连接到 Zedboard PMOD 连接器(仅 SCLK、Cs 和 MOSI)。 TXS0104E 输出的信号完整性不是我预期的那样。 我想确认 25MHz 是否确实在这一部分的范围内。 我甚至将其简化为 20MHz、并获得了类似的结果。 Zedboard 以推挽配置输出 SPI 线路、IO 标准设置为 LVCMOS33、默认压摆率和驱动强度。

这就是 SPI 事务在 TXS0104E 中的外观。 再说一次,不是最高的质量,但输出肯定不一样。

TXS0104E 的输出 (TXS 输入电源源自 Zedboard PMOD 3.3V)

TXS0104E 的输出(TXS 输入电源由工作台电源 2.8V 提供)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最佳情况下、TXS 支持高达 12MHz、而电缆不是最佳情况。 请改用 TXU0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12MHz? 在确定支持的速率时、我们在数据表中提到了这两个表。 在 6.9 中、推挽最大值为 24Mbps、脉冲持续时间为 41ns。 我们现在正在运行 20MHz、因此满足了该要求。 在输入转换上升速率上显示为 10ns/V max、这有点反直观、但我们在 SPI 信号上的上升时间要短得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24Mbps = 12MHz

    (一个时钟周期有两个脉冲,即高脉冲和低脉冲。 在 20MHz 下、一个此类脉冲的长度为 25ns。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地说、感谢您的澄清。 因此、我们应该能够在 10MHz 上“安全“运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TXU0104 实际上可能更符合我们的要求。 最终、在我们的目标硬件中、我们将从 1.8V 转换到 3.3V。 这将为我们提供 50MHz 操作、并为与 MAX7317 通信留出足够的空间。