This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:输出端输出电阻的最小电阻值

Guru**** 2549660 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1533406/txb0104-q1-minimum-resistance-value-for-the-output-resistance-at-the-output

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXB0104

工具/软件:

您好:

我想知道 电平转换器 TXB0104 输出级 4K 输出电阻的最小电阻值。 是否可以获取此信息?

非常感谢!

此致、

Xaver  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xaver、

    4K 串联电阻的变化约为+/–15%。  

    谢谢、

    插孔