This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:不同丝印之间的电气特性有何差异?

Guru**** 2520460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14, TLV9030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1522440/sn74ahc1g14-what-are-the-differences-in-electrical-characteristics-among-different-screen-prints

器件型号:SN74AHC1G14
主题: TLV9030 中讨论的其他器件

工具/软件:

当使用 SN74AHC1G14 作为触发输出 PWM 控制输出电流时、具有 38SH 丝印的产品的偏差远大于具有 A14S、A14J 和 A14F 丝印功能的产品的偏差。 此外、38SH 的输出频率和输出占空比变化很大。 附件是交叉测试的原理图和测试记录。 应该如何解决亲吻问题? 总共生产了 1000 个单位、其中大约 200 个单位不正常

 e2e.ti.com/.../3377._0D4E0C541D4E70538476_74AHC1G14_2857_F2_2D00_AO3_2D00_V1.1A_A74EC1540A4E8476F95BD46B4B6DD58B2D00_20250603.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑施密特触发输入的开关阈值规格不是很明确;它们旨在处理具有慢速边沿的逻辑信号、而不是用于精确的模拟信号。 这一更改可能是由 PCN#20230927000.1 引入的、但新旧器件都在数据表限制范围内。

    如果您关心频率和占空比、就必须使用比较器(例如 TLV9030)并自行配置迟滞量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关阈值略有不同、但不应导致 PWM 频率发生显著变化。 导致频率变化如此大的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关阈值略有不同、但不应导致 PWM 频率发生显著变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率受迟滞量的影响、 μ ΔVT 范围指定为 0.35V…1.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是施密特触发振荡器的公式。 频率随迟滞值而变化。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前 A14S、A14J 的丝网印刷可以满足要求,但 38SH 不能满足精度要求。 请问 A14S 和 A14H 有什么相似之处? 例如、它是否与晶圆制造厂相同?
    我们是否都可以在将来使用带有 A14 丝印前缀的产品来相互替代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未来、所有器件都将使用新芯片。 您必须更改电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪种丝印印刷使用新的模具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RFAB 的零部件将会这样。 您需要查看发货标签以确定哪些批次来自 RFAB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以询问如何通过发货标签确认制造厂版本号吗? 未来的主要货件是否为 38SH? A14 是否会逐渐停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶部标记表示器件的产地、而不是晶圆制造厂版本。 因此、您仍然可以不可预测地获得带有任一顶部标记的器件。

    发货标签上会显示类似“Coso:Rfb“的内容。 这表明器件来自 RFAB、而不是 SFAB。 RFAB 的所有器件都位于新裸片上。 下面是一张示例图片: