This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G34:查找 SPI 的缓冲器 (MOSI、MISO、SCLK)

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC126A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1533159/sn74aup3g34-looking-for-the-buffer-of-spi-mosi-miso-sclk

器件型号:SN74AUP3G34
主题中讨论的其他器件:SN74LVC126A

工具/软件:

您好的团队、

我的客户一直在寻找符合以下规格的同相缓冲器。 同相缓冲器用于 SPI 的缓冲器 (MOSI、MISO、SCLK)。

频道数量:3.

3.3V CMOS

SCLK 的频率为 50MHz

需要使能引脚。 当使能引脚为低电平时、输出引脚为 Hi-Z。

引脚间距高于 0.4mm

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一使能端高电平有效的缓冲器是具有四个通道的 74xxx126、例如 SN74LVC126A。