This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT08-Q1:TI 是否具有多通道和门器件、每个通道都具有单独的 EN 引脚

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3208, SN74ACT08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1532638/sn74act08-q1-does-ti-have-multi-channels-and-gate-device-that-have-separate-en-pin-for-each-channel

器件型号:SN74ACT08-Q1
SN74LVC1G3208

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天!

想知道 TI 是否有多通道与门器件、它们为每个通道具有单独的 EN 引脚?

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或门可以有效地禁用与输入。 SN74LVC1G3208 器件提供或与门、但我怀疑这是您想要的。

    请描述您尝试解决的实际问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我想知道 TI 是否有可单独启用每个通道的多个通道与门?

    此致、

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “启用“意味着什么? 是否要禁用输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是来自客户的咨询。 他们希望通过禁用某些通道来节省功耗。  SN74ACT08-Q1 等有 4 个通道、需要在这 3 个通道未使用时禁用 3 个通道。

    “你以为你赢了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有此类设备。

    CMOS 器件在不进行开关且没有直流负载时不会使用电源。

    在某些电路中也许可以节省电力、但这取决于该电路的细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!