This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4017B:十进制计数器不进行时序控制

Guru**** 2556970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1532376/cd4017b-decade-counter-not-sequencing

器件型号:CD4017B

工具/软件:

07cs31ke4 CD4017BE:尝试将该十进制计数器用作通道栅极控制器件、但是按照经批准的原理图连接器件后、该器件不会对输出进行定序、仅保留在 Q0 引脚 3 上、当时钟引脚接触 Q9 但不进一步接触时、将随机排序到 Q1。 我尝试了复位、时钟抑制和时钟 1/0、电阻器和电容器的每种组合。 5V 电源。 如果对此问题提供任何帮助、我们将不胜感激、所有 7 台设备的运行方式都是一样的、因此它似乎是一个坏批次。 提前感谢您对此问题的任何帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示实际原理图和时钟输入的示波器布线。