This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0002:1.2V 至 1.8V 应用中的 A 侧和 B 侧

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1531817/lsf0002-a-and-b-side-in-1-2v-to-1-8v-application

器件型号:LSF0002
主题:LSF0102 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好,阅读有关 1.8V 至 1.2V 双向应用的数据表,对于基准电压使用哪一侧为 A ,哪一侧为 B ,这有点令人困惑。
是标记为 A1/A2 和 VEXT.A 侧的引脚、B1 /B2 和 VEXT。 B 侧还是由 VBIAS 连接位置决定的一侧?

根据表 8.2、VEXT.A 应低于 VEXT.B 并连接到 VBIAS。

在 8.2.1.2.1 中、它指出“对于双向转换配置(较高电压至较低电压或较低电压至较高电压)、VBIAS 输入必须连接到 VEXT、A。“

但是、 VEXT、A 下方的图 8-1 连接到 B 侧和 VBIAS。 但在这种情况下、A 侧不应该是较低电压信号吗?






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表似乎确实不一致。

    但哪一侧是 A 或 B 无关紧要;该器件完全对称。 唯一的要求是 V_BIAS 不高于任何上拉电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、该数据表需要进行一些校对和清理、因为显然有一些章节是从 LSF0102 逐字复制而来的。 因此我读取它、因为 VBIAS 连接到哪一侧现在是 VEXT.A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VEXT.A 必须为较低的电压。 (这是一个愚蠢的名称,因为将 VEXT.A 上拉电阻与 B 引脚一起使用看起来就像错误一样。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    相关的问题 — 如果存在较高的电压(本例中为 1.8V) 、但较低的电压 (1.2V) 在系统时序中进一步降低、这些情况会怎样? 因此、在存在一个时间窗口时、BIAS/B 引脚 未施加电压、但 A 引脚 已经存在 1.8V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    感谢您指出图 8-4 中的错误、我们将在下一次修订版本更新中相应地解决该错误。 对于您的第二个问题、如果 Vbias 上不存在电压并且尽管 A 侧有信号、它仍保持在 GND、则 B 侧不会受 A 侧信号的影响。  

    此致、

    插孔