This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54F00:国家半导体芯片制造日期

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1531992/sn54f00-national-semiconductor-chip-manufacturing-date

器件型号:SN54F00

工具/软件:

您好!

我们在仓库中发现了微电路、很可能是 10 年前订购的。 
请告诉我、生产日期是什么? 我们没有留下任何标签、我们无法恢复数据。


谢谢!

此致、
杰克·巴雷特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NS 收购于 2011 年完成、据我所知、54F00 之前已停产。 您可能从 Rochester Electronics 获得这些吗?

    FM:扁平封装
    QB:MIL-STD-883
    Δ:ESD < 2000V
    S:新加坡
    9:执行晶圆分类年份的最后一位数字
    B:第二季度
    第 89 章:我的心
    第 32 章:我的心

    (资料来源:national.com/quality/files/mil_std_markings.pdf)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有找到任何标签、我们在仓库中做了库存、并找到了此商品。 “谢谢你!
    对我们来说,这是一个太老的芯片,我们不能用它做任何事情。 

    此致、
    杰克·巴雷特