This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:建议使用 RMII 电平转换器

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AXC8T245, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1533262/lsf0108-rmii-use-level-shifter-recommend

部件号:LSF0108
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC8T245TXV0108

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有任何针对以太网 RMII 信号的推荐电平转换器解决方案?

 LSF0108 或 SN74AXC8T245 是否建议用于这种情况、或者是否有其他更适合 RMII 信号的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXV0108

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    我会推荐 TXV0108、就像 Clemens 建议的那样。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    谢谢你和克莱门斯的建议!